Sopi

Leading OEM Drives Energy Efficiency With FANUC ROBOSHOT Machines

Although electricity prices levelled off across 2023 and 2024 following huge spikes in 2020 and 2022, they are still significantly higher than pre-pandemic levels, with many experts predicting they may remain high for the rest of this decade and potentially beyond. The way for beleaguered manufacturers to fight back is to invest in energy-efficient machinery, just like the FANUC ROBOSHOT injection moulding machine.
Radmot test for Drupal

Approfondimenti chiave dal compito al risultato

Compito

Quando RADMOT, una grande azienda specializzata in lavorazioni CNC con oltre 80 macchine e 200 dipendenti, ha voluto implementare una cella di fresatura automatizzata, l'obiettivo finale era quello di facilitare la produzione di componenti senza operatore 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il progetto della cella prevedeva tre centri di lavoro CNC e due robot industriali per il carico e lo scarico dei pezzi. Era necessario garantire che non ci fossero potenziali collisioni tra i due robot, che avrebbero dovuto lavorare in stretta prossimità l'uno dell'altro.

Soluzione:

RADMOT si è rivolta al suo fornitore di robot FANUC per due robot industriali M-20𝑖D/25 a 6 assi con una portata massima di 25 kg e uno sbraccio di 1.831 mm. All'interno della nuova cella di fresatura CNC, i due robot servono un trio di centri di lavoro CNC FANUC ROBODRILL esistenti, tra cui l'ultimo ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5. Una selezione di funzioni intelligenti FANUC garantisce che non ci siano mai collisioni tra i robot, anche se condividono lo stesso spazio di lavoro.

Risultato

Con l'installazione dei robot FANUC M-20𝑖D/25, RADMOT sta ora sfruttando i vantaggi del carico e dello scarico della macchina completamente automatizzati, garantendo operazioni di fresatura CNC 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcun bisogno dell'intervento dell'operatore. Utilizzando lo stesso produttore sia per le macchine che per i robot, la piattaforma di controllo comune di FANUC ha permesso di supervisionare l'intera cella automatizzata utilizzando un'unica HMI.

Informazioni su RADMOT Sp. z o.o.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Fondata oltre 40 anni fa, RADMOT si è affermata come uno dei principali attori nel settore delle macchine CNC. L'azienda a conduzione familiare, che conta 200 dipendenti, offre servizi di fresatura e tornitura CNC, lavorando pezzi in alluminio, acciaio, rame, ottone e tecnopolimeri con una vasta gamma di oltre 80 macchine utensili. Situata a circa 80 km a sud di Varsavia, RADMOT conquista la fiducia dei clienti grazie a pilastri operativi che includono qualità, trasparenza, flessibilità, cooperazione a lungo termine, competitività e competenza professionale. Altri servizi disponibili in loco includono anodizzazione, zincatura, marcatura laser, assemblaggio e lavaggio dei pezzi.

PER SAPERNE DI PIÙ SU RADMOT

Le macchine ROBOSHOT raddoppiano la produzione e riducono il consumo di energia elettrica a Sopi

"Conosciuti per il nostro servizio di alto livello e la consegna globale, siamo esperti nella produzione di applicatori di adesivi per l'industria chimica", afferma Blaž Hostnik, fondatore, CEO e direttore di Sopi. "L'investimento nelle più recenti tecnologie di produzione è fondamentale per Sopi, poiché l'azienda sa che soluzioni intelligenti, precise e affidabilita' garantiscono prestazioni ottimali e soddisfazione dei clienti in tutti i settori. Tuttavia, tutti i nuovi investimenti devono essere accompagnati da un'avvertenza: la necessità di un'efficienza energetica ai vertici della categoria.

"L'aumento vertiginoso dei costi dell'elettricità negli ultimi anni si è rivelato particolarmente impegnativo", afferma l'esperto. "Insieme ai nostri continui requisiti di stabilità e ripetibilità dei processi, dovevamo trovare una soluzione. L'approccio di FANUC con le sue macchine ROBOSHOT ad iniezione ha risposto a queste sfide. In effetti, le macchine ROBOSHOT ci hanno sorpreso - in modo molto positivo - per la loro efficienza energetica".

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

In totale, Sopi ha otto macchine FANUC ROBOSHOT completamente elettriche per lo stampaggio ad iniezione nel suo impianto di produzione all'avanguardia in Slovenia. L'etica di lunga data di FANUC di progettare e produrre macchine completamente elettriche come ROBOSHOT aiuta i produttori a rispettare le loro responsabilità ambientali e gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Testimonianze

Blaž Hostnik

Fondatore, CEO e Direttore

Questo risultato positivo è importante per Sopi, un'azienda impegnata a preservare le risorse naturali e a ridurre l'impatto ambientale. Attraverso pratiche sostenibili e l'uso di materiali ecologici, l'azienda contribuisce a un futuro più sostenibile.

Sopi sta attualmente integrando ROBOSHOT-LINKi2 nel suo MES (Manufacturing Execution System), che garantirà un migliore controllo dei processi e proteggerà dagli errori. ROBOSHOT-LINK𝑖2 - che migliora l'efficienza complessiva monitorando, analizzando e ottimizzando le macchine ROBOSHOT - supporterà anche le strategie di manutenzione preventiva di Sopi e aiuterà l'azienda a prendere decisioni più semplici sui futuri investimenti.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Le altre tecnologie FANUC presenti a Sopi includono i centri di lavoro CNC ROBODRILL e vari robot industriali e collaborativi.

Dice Hostnik: "Abbiamo ottenuto i maggiori risparmi con lo sviluppo di un'unità di confezionamento per l'assemblaggio di cartoni, dove abbiamo utilizzato un robot industriale FANUC a 6 assi e abbiamo ottenuto il ROI [ritorno sull'investimento] in soli due anni"

.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Lasciati ispirare

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casi di studio FANUC

Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.