FANUC Cobot bringt Flexibilität in den Vertikaldrehbetrieb
Famar, ein italienischer Hersteller von Vertikaldrehmaschinen, hat ein von einem kollaborativen FANUC Roboter (Cobot) unterstütztes Behälterentnahmesystem in seine kürzlich entwickelte Ciao 6-Maschine integriert. Das System erleichtert die Erkennung, Entnahme und Handhabung von Teilen aus Behältern auf und von dem Förderband der Maschine und macht die Anwendung flexibel und anpassungsfähig für verschiedene Komponenten.
FANUC 0𝑖-TF CNC verkürzt die Zykluszeiten der Drehmaschine und verbessert die Oberflächenbehandlung.
Vollständig anpassbare HMI mit dem offenen Systemansatz von FANUC.
Der weltweite FANUC Service gibt sowohl Maschinenherstellern als auch Endanwendern Sicherheit.
Einblicke
Unternehmen
Geschichte
Produkte
Einblicke
Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis
Aufgabe
Obwohl das Vertikaldrehen ein ausgereiftes Verfahren ist, suchen fortschrittliche Hersteller dieser Maschinen ständig nach Möglichkeiten, die Technologie weiterzuentwickeln. Der italienische Hersteller von Vertikaldrehmaschinen, Famar, zum Beispiel wollte mit einem speziell entwickelten Automatisierungssystem für seine neue Vertikaldrehmaschine Ciao 6 mehr Flexibilität schaffen. Der Erfolg dieser Idee hing von der Entwicklung einer speziellen Lösung für die Behälterentnahme mit einem kollaborativen Roboter (Cobot) ab. Als Anwender von FANUC CNC-Systemen seit über 25 Jahren wandte sich Famar an den weltweit tätigen Automatisierungsspezialisten.
Lösung
FANUC empfahl seinen CRX-10𝑖A Cobot. Mit einem Gewicht von nur 39 kg kann der CRX-10𝑖A dank seiner Agilität eine hochfunktionale Unterflurbewegung ausführen, um ein Teil aus einem vorgelagerten Behälter zu entnehmen und es in einer einzigen, sanften Bewegung auf ein dahinter liegendes Förderband zu legen. HINWEIS: Famar hat auch das CNC-System FANUC 0𝑖-TF in seine neue Vertikaldrehmaschine Ciao 6 eingebaut.
Ergebnis
Mit dem Einsatz des FANUCCRX-10𝑖A Cobots ist es Famar gelungen, den Prozess des Vertikaldrehens flexibel zu automatisieren. Darüber hinaus bietet die FANUC 0𝑖-TF CNC für Drehmaschinen bewährte Zuverlässigkeit und ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Am wichtigsten ist wohl, dass FANUC Famar (das 80 % seiner Maschinen exportiert) weltweit einen zuverlässigen Service und Support bietet, auch in Ländern, in denen Famar nicht vertreten ist.
Unternehmen
Über Famar
Famar stellt Vertikaldrehmaschinen für die Automobilindustrie sowie für ergänzende Bereiche wie Lkw, Traktoren und Erdbewegungsmaschinen her. Die 27.000 m² große, technologisch fortschrittliche Produktionsstätte des 1973 gegründeten Unternehmens liegt an den Hängen des Monte Pirchiriano im Schatten der imposanten Sacra di San Michele in der Nähe von Turin, Italien. Insgesamt hat Famar mehr als 6000 Maschinen für Kunden in aller Welt gebaut. Das Unternehmen mit seinen rund 210 Mitarbeitern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 70 Millionen Euro.
FANUC hilft Famar dabei, Vertikaldrehmaschinen eine neue Dimension zu verleihen
Fausto Marinello ist der Geschäftsführer von Famar Srl, einem Unternehmen mit einer langen und erfolgreichen Geschichte im Bau von Vertikaldrehmaschinen für den Automobilsektor. Für seine neueste Maschine wollte Famar den vertikalen Dreharbeiten einen neuen Dreh geben, indem es eine flexible Automatisierung des Prozesses einführte.
Um dieses Konzept zu verwirklichen, machte sich das Unternehmen daran, ein spezielles Behälterentnahmesystem für die Ciao 6 zu entwickeln, die Teile mit einem Durchmesser von bis zu 260 mm drehen kann. Als Herzstück des Entnahmesystems wählte Famar einen FANUC CRX-10𝑖A kollaborativen Roboter (Cobot), der eine echte Innovation in der Welt des vertikalen Drehens darstellt.
Maruo Martin
Technischer Direktor bei Famar
Die Ciao 6 vereint hohe Leistung, Automatisierung und Stabilität in einer einzigen Lösung. Sie bietet Endanwendern die optimale Famar-Balance aus Produktivität und Flexibilität, die im Automobilsektor immer wichtiger wird. Der Einsatz eines FANUC Cobots ermöglicht es den Maschinenbedienern, ohne Schutzvorrichtungen oder Barrieren neben dem CRX-10𝑖A zu arbeiten.
Famar hat sich für den FANUC Cobot entschieden, weil er einfach zu programmieren ist. Der CRX-10𝑖A erkennt, entnimmt und transportiert Bauteile zwischen einem Behälter und dem Förderband der Maschine, wodurch die Anwendung an unterschiedliche Teile angepasst werden kann.
Die Verbindung der neuen Maschine mit der FANUC Technologie endet nicht mit dem CRX-10𝑖A, wie Firmenchef Fausto Marinello erklärt: "Unsere moderne und flexible Ciao 6 hat sich aus den Vorgängermodellen entwickelt. Die Maschine ist jetzt mit einer FANUC CNC ausgestattet, die diese flexible, schnelle und schlanke Vertikaldrehmaschine unterstützt. Die CNC sorgt für Kundenzufriedenheit in Bezug auf Zuverlässigkeit, Produktivität und Präzision."
Mauro Martin, Technischer Direktor bei Famar, fügt hinzu: "Wir setzen seit über 25 Jahren FANUC CNCs ein. Für die Ciao 6 haben wir uns für die FANUC 0𝑖-TF entschieden, eine Standard-CNC für Drehmaschinen, die ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Außerdem verfügt FANUC über ein offenes System, das es uns ermöglicht, die Mensch-Maschine-Schnittstelle [HMI] individuell anzupassen."
Der weltweite Support ist ein weiterer Aspekt des FANUC Angebots, den Famar und seine Kunden sehr schätzen. Das Unternehmen exportiert rund 80 % seiner Maschinen.
"Die Technologie zeichnet sich durch hervorragende Zuverlässigkeit aus, aber im seltenen Fall eines Ausfalls garantiert uns FANUC einen weltweiten Service", erklärt Martin. "Diese Sicherheit der FANUC Unterstützung zu haben, insbesondere in Ländern, in denen wir nicht präsent sind, ist sehr vorteilhaft."
Produkte
Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte
Mit einer Traglast von 10 kg und einer Reichweite von 1.249 mm ist der CRX-10𝑖A Collaborative Robot die perfekte Lösung für mittlere und kleine Unternehmen sowie für Automatisierungseinsteiger und...
Die 0𝑖-TF Plus ist ein grundlegendes CNC-System, das speziell für Drehanwendungen entwickelt wurde und die Funktionalität von Standard-Drehmaschinen optimal erweitert. Dieses einfache, aber leistu...
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.