Skip to main content
Ligne d'argent

Un fabricant de hottes de cuisine profite des avantages des robots FANUC

La coopération entre FANUC et le fabricant de hottes aspirantes Silverline, qui a débuté par un projet spécial d'encollage automatisé en 2015, a abouti à un total de 17 robots travaillant à travers l'usine de la société en Turquie. FANUC voit régulièrement ce genre de résultats, où le fait de faire le saut initial dans l'investissement dans les robots conduit à une prise de conscience presque immédiate que la fabrication peut atteindre des niveaux de performance entièrement nouveaux.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Des tâches aux résultats

Tâche

Les tendances mondiales en matière de conception de cuisines et de fourneaux entraînant la nécessité de processus de développement dynamiques, Silverline compte aujourd'hui environ 4 000 conceptions différentes dans son portefeuille de produits. En réponse à la demande croissante pour ces produits, l'entreprise souhaitait identifier un partenaire d'automatisation approprié.

Solution

Ce qui a commencé par l'introduction d'un robot industriel à six axes FANUC pour un projet d'encollage automatisé en 2015 a évolué vers un total de 17 robots FANUC effectuant un large éventail d'opérations critiques pour les processus. Parmi les derniers modèles arrivés figure un robot collaboratif (cobot) de la série CRX de FANUC.

Résultat

L'utilisation de robots FANUC aide Silverline à maintenir sa stratégie de déploiement de technologies de nouvelle génération dans la fabrication de ses hottes aspirantes innovantes. En automatisant des opérations telles que l'encollage, le pliage de tôles, le soudage, la palettisation, le transfert de produits et l'alimentation de presses, les robots FANUC représentent aujourd'hui 27 % de la capacité de production de Silverline et apportent une contribution significative au plan d'amélioration continue de l'entreprise.

Ligne d'argent

C'est en 1994 que Silverline, basée en Turquie, a commencé ses activités. Depuis, l'entreprise a produit des millions de hottes aspirantes pour cuisinières. Aujourd'hui, Silverline, accréditée ISO 9001, est l'un des dix plus grands fabricants de hottes aspirantes au monde, exportant dans plus de 70 pays depuis son usine ultramoderne de 103 000 m2. Avec plus de 4 000 conceptions de produits, l'entreprise de plus de 1 850 employés a obtenu plus de 150 prix internationaux de design décernés par les organisations les plus prestigieuses du monde, notamment le Red Dot Design Award, l'iF Design Award et l'European Product Design Award.

en savoir plus sur silverline
mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Les robots FANUC aident la production à avancer à plein régime

Explique Murat Koç, directeur général de Silverline : "Malgré notre succès, nous attachons une grande importance aux technologies futures, car nous recherchons une amélioration continue et une production durable. Nous nous efforçons toujours d'investir dans nos opérations et sommes fiers de figurer parmi les 250 premières entreprises de Turquie qui investissent dans la recherche et le développement."

La coopération de Silverline avec FANUC a débuté en 2015, avec l'introduction d'un robot industriel à six axes de FANUC dans un projet d'encollage automatisé.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.
Devis de témoignages

Suat Çetin

Directeur de l'ingénierie de production

 

À l'heure actuelle, Silverline réalise 27 % de sa production à l'aide de robots FANUC, avec des modèles tels que M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A et M-20𝑖A qui assurent une production ininterrompue.

" Nous sommes très heureux de collaborer avec FANUC. FANUC contribue à notre stratégie d'amélioration constante de la production ; notre renouvellement technologique ", déclare Çetin.

Exemplaire cette stratégie est le robot collaboratif (cobot) FANUC CRX-10𝑖A/L récemment installé par Silverline, qui travaille aux côtés des opérateurs de l'entreprise pour améliorer l'efficacité de la production sans les contraintes de gardiennage ou de barrières.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

 

" Les technologies développées par FANUC dans ce domaine apportent à nos opérations de fabrication flexibilité et productivité. Notre partenariat avec FANUC concernant l'amélioration de notre technologie et de notre capacité de production ne fera que se renforcer ", souligne Çetin.

La transformation industrielle de l'usine de Silverline, parallèlement à la formation continue de sa main-d'œuvre qualifiée, permettra d'accroître encore la flexibilité des processus de fabrication de l'entreprise.

Conclut Çetin : "En tant que partenaire fiable, nous continuerons à collaborer avec FANUC, une entreprise qui offre une qualité de produit élevée conforme à nos exigences, une conduite professionnelle axée sur les solutions, ainsi qu'un service mondial et une assistance pour les pièces de rechange."

La transformation industrielle de l'usine de Silverline, parallèlement à la formation continue de sa main-d'œuvre qualifiée, augmentera encore la flexibilité des processus de fabrication de l'entreprise.

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.