Skip to main content
Trafime

Trafime est à la pointe de la technologie avec sa plateforme FANUC IIoT

Avec l'évolution et la croissance des entreprises, de nombreux fabricants se retrouvent à exploiter un assortiment disparate de machines, de systèmes d'automatisation et d'autres systèmes de production, souvent fournis par de nombreux fournisseurs différents. Cette situation fait penser à certaines usines de production qu'une gestion efficace des données à l'aide d'une seule plateforme IIoT n'est pas possible. Eh bien, le système FIELD de FANUC prouve que cette réflexion est déplacée, comme peut le confirmer l'entreprise italienne Trafime.
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Duration: 4:47min in Italian with English subtitles

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Avec une myriade de machines, de robots et d'autres systèmes répartis sur trois sites de production très fréquentés dans différentes villes italiennes, l'équipementier automobile Trafime souhaitait identifier et mettre en œuvre une plateforme IIoT capable d'assurer une gestion efficace et concise des données.

Solution

Fort de sa satisfaction d'investir dans des machines-outils et des robots FANUC, Trafime s'est tourné vers le système FIELD de FANUC, un système IIoT sur site de plus en plus populaire et riche en fonctionnalités.

Résultat

Avec le système FIELD, Trafime a connecté de nombreuses machines de production de différentes générations provenant d'un large éventail de fabricants, permettant une analyse complète des données tout au long de la chaîne de processus. Outre une meilleure gestion des données à la fois localement et dans le nuage, l'entreprise cite d'autres avantages majeurs comme l'universalité d'utilisation, une réduction des coûts de gestion et une cybersécurité renforcée.

Trafime

Trafime, dont le siège est en Sicile, possède un trio d'usines de production à travers l'Italie, où l'entreprise fabrique des produits de haute technologie, dont environ 80 % sont destinés à l'industrie automobile. En effet, les exportations vers l'Europe et le reste du monde représentent également 80 % de la production. Créée en 1967 en tant que spécialiste du découpage fin, Trafime réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros.

en savoir plus sur trafime
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Trafime fait le lien avec FANUC

Avec autant de machines, de robots et d'autres systèmes sur place dans les trois sites de production hautement automatisés de l'entreprise, Trafime voulait une plateforme IIoT d'atelier à haute capacité pour gérer efficacement ses données. Après avoir évalué le marché, l'entreprise a sélectionné le système FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive).

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Devis de témoignages

Luca Coffa

PDG de Trafime

Selon Diliberto, la deuxième raison est l'universalité d'utilisation. Le système FIELD permet à l'entreprise d'exécuter n'importe quelle application. Cette capacité est un énorme avantage car elle permet à Trafime, qui utilise de nombreuses machines et fournisseurs différents, de disposer d'une seule plateforme partagée.

"Troisièmement, la structure à plateforme unique du système FIELD nous permet de réduire les coûts de gestion et de migrer les données en toute sécurité", révèle-t-il.

Une application pratique du système FIELD chez Trafime est l'utilisation de l'application ZDT [Zero Down Time] de FANUC et de l'application PMA qui lui est associée.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Un dernier point à noter concerne la cybersécurité. Sur un marché très concurrentiel comme celui de l'automobile, qui connaît des évolutions technologiques régulières, le maintien de la confidentialité des données et de l'expertise métier est essentiel.

"C'est encore une autre raison pour laquelle nous avons choisi le système FIELD, car il nous permet de gérer nos données localement sans les exporter et les exposer à des cyberattaques", déclare Diliberto.

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.