Skip to main content
Emerson

L'homme et la technologie en contact étroit

Le Cobot CRX-10𝑖A/L de FANUC permet de produire en toute fiabilité dans les espaces les plus restreints. Sa conception compacte augmente considérablement la disponibilité de la machine.
At Emerson Professional Tools AG, a FANUC CRX cobot operates efficiently even in confined production areas. The collaborative system ensures precise handling and smooth integration into the automated workflow, demonstrating how FANUC technology supports reliable and space‑optimized manufacturing environments.

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

La solution d'automatisation à portique existante sur le tour CNC était défectueuse. Par conséquent, une solution immédiatement disponible et simple à installer a été recherchée.

Solution

Avec la cellule mince de Wick, qui abrite un robot collaboratif FANUC CRX (cobot), une excellente solution a été trouvée avec un faible encombrement et un effort d'installation réduit. En outre, la simplicité de programmation du nouveau CRX a convaincu le client.

Résultat

Le CRX automatise le déchargement des pièces finies directement depuis le tour et des pièces résiduelles depuis le ravitailleur. La disponibilité de la machine a été portée à 96 % par jour et la productivité a été accrue, car une équipe fantôme complète peut désormais être exécutée.

Emerson

Avec environ 80 employés, Emerson Professional Tools développe, fabrique et assemble depuis des décennies des outils de pressage et des mâchoires pour raccords à sertir sur son site suisse de Sissach. Les produits de haute qualité de l'entreprise sont principalement utilisés pour le raccordement des conduites sanitaires, d'eau et de gaz dans les bâtiments.

EN SAVOIR PLUS SUR EMERSON
Success story about automated part handling using FANUC robots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on the FANUC CRX collaborative robot to automate the unloading of finished parts directly from the lathe as well as remnants from the bar feeder. Thanks to its small footprint and easy installation, the CRX was the perfect replacement for the broken gantry system. Machine availability has increased to 96% per day, while productivity has been boosted by enabling a complete ghost shift.

Emerson utilise l'automatisation pour gagner de l'espace grâce à un robot FANUC collaboratif

 

En tant que fabricant leader d'outils de presse pour la construction de techniques sanitaires, Emerson Professional Tools AG doit fabriquer de manière fiable et avec une stabilité des processus. C'est pour cette raison - et en raison de l'espace limité disponible - que le Cobot CRX-10𝑖A/L de FANUC est utilisé sur un tour depuis 2021. Il présente un design compact et augmente la disponibilité de la machine jusqu'à 96 pour cent.

À la recherche d'un fournisseur approprié, Stefan Rüdisühli, responsable de la gestion et du développement du site et donc aussi de la production, s'est tourné vers la filiale suisse de FANUC. Les raisons en étaient, d'une part, une bonne expérience de plusieurs décennies avec les contrôleurs FANUC et, d'autre part, deux robots FANUC déjà utilisés de manière fiable.

La filiale suisse de FANUC a été choisie par Stefan Rüdisühli, responsable de la gestion et du développement du site, et donc aussi de la production.

At Emerson Professional Tools AG, a FANUC cobot works safely alongside an operator, supporting smooth interaction between manual tasks and automated handling. The collaborative setup enhances process reliability and maintains high productivity, even in dynamic production environments.

Le cobot FANUC décharge les pièces finies de la Nakamura WTS-150 et élimine les restes du ravitailleur de barres. Il peut même effectuer un quart de travail fantôme sans personnel. Grâce à la grande stabilité du processus, la disponibilité quotidienne du tour a pu être augmentée jusqu'à 96 %.

Emerson testimonial image. Website only!
Devis de témoignages

Stefan Rüdisühli

Directeur d'usine chez Emerson

 

L'installation du cobot et la programmation initiale des tâches à effectuer ont été réalisées par des techniciens expérimentés de Wick AG. La maison de systèmes de Küssnacht, en Suisse, développe depuis une vingtaine d'années des solutions d'automatisation pour les petites et moyennes entreprises.

L'installation du cobot et la programmation initiale des tâches à effectuer ont été réalisées par des techniciens expérimentés de Wick AG.

Finished parts for pressing tools, unloaded from the lathe with a FANUC CRX cobot at Emerson Professional Tools AG.

 

Guido Lüönd, directeur technique de Wick AG, est particulièrement enthousiaste quant à la facilité d'installation de la nouvelle gamme CRX : " Grâce à sa conception légère et compacte, la FANUC CRX-10𝑖A/L peut être facilement intégrée à n'importe quel espace de travail ou système existant. Nous n'avons pas besoin d'une grue ou d'un autre dispositif de levage. Le nouveau contrôleur R-30𝑖B Mini Plus, particulièrement compact, s'intègre également parfaitement.

L'expert en automatisation est également impressionné par les options de programmation pratiques : " Le FANUC CRX-10𝑖A/L permet l'apprentissage guidé manuel. Cela signifie que le robot peut facilement être guidé à la main vers les positions souhaitées, qui peuvent être sauvegardées sur la tablette à l'aide de la fonction glisser-déposer. De cette manière, une nouvelle application est programmée en quelques minutes seulement".

S'inspirer

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

Le cobot FANUC aide GER4TECH à franchir une nouvelle étape

Le développement d’un nouveau robot nécessite une expertise, de l’expérience et, souvent, une collaboration avec des partenaires possédant des connaissances spécialisées dans des domaines technologiques spécifiques. Ainsi, lorsque GER4TECH a souhaité faire appel à un spécialiste des robots collaboratifs afin d’apporter des fonctionnalités avancées à son nouveau robot mobile autonome (AMR), l’entreprise s’est tournée vers FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Les robots FANUC permettent un usinage CNC 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chez RADMOT

Les cellules d'usinage CNC automatisées comprenant diverses machines-outils et robots nécessitent une conception et une intégration astucieuses. Pourquoi ne pas simplifier le processus en se tournant vers le plus grand fabricant mondial de machines-outils CNC et de robots : FANUC. C'est précisément la stratégie adoptée par RADMOT, un important fournisseur de services d'usinage basé en Pologne, lorsqu'il a voulu mettre en place une nouvelle cellule de fraisage CNC comprenant trois centres d'usinage et deux robots pouvant fonctionner sans personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu'il y ait de collisions entre les robots.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Le cobot CRX de FANUC améliore la flexibilité de la production

Bonvicini Carpenteria bénéficie aujourd'hui de niveaux de qualité et de flexibilité encore plus élevés. L'entreprise peut varier entre les solutions d'automatisation chaque fois que les volumes de production l'exigent. Bonvicini Carpenteria profite notamment d'une programmation facile et rapide des robots grâce à des fonctionnalités telles que le glisser-déposer et une interface simple sur tablette.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.