Skip to main content
Unique Method Kft

La CNC FANUC aide à transformer un rêve en réalité

Tout constructeur de machines sur mesure dira que le choix du bon système de contrôle est primordial pour la réussite du projet. Et lorsque la machine en question possède plusieurs axes qui nécessitent un contrôle simultané à des vitesses élevées avec une précision extrême, FANUC dispose des solutions CNC optimales. Unique Method, un constructeur hongrois de machines de découpe laser personnalisées, fait partie du nombre croissant de personnes qui ont découvert ce fait par elles-mêmes.
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Duration:
English

Les clés de la tâche au résultat

 

Tâche

 

Lorsque Metz Művek, spécialiste de la fabrication de systèmes de fixation par ruban adhésif, a souhaité se doter d'une machine de découpe de tubes au laser sur mesure afin d'améliorer ses capacités de fabrication, elle s'est tournée vers l'expertise du constructeur de machines hongrois Unique Method. Pendant la phase de conception et de développement, l'entreprise a dû décider du système CNC optimal pour la machine.

Solution

Unique Method a décidé qu'une CNC FANUC 31𝑖-LB servirait au mieux son UMET UniTube 6000. La 31𝑖-LB est idéale pour les machines très complexes avec des exigences de coupe multi-axes, multi-trajets, à grande vitesse et de haute précision. En outre, la mémoire SRAM élevée permet une configuration plus souple des fonctions optionnelles et offre un plus grand potentiel de personnalisation.

Résultat

En exploitant les capacités du système CNC 31𝑖-LB de FANUC, la machine de découpe de tubes au laser UniTube 6000 d'UMET à Metz Művek est en mesure d'exécuter de nombreuses fonctions avancées qui permettent de gagner un temps crucial. Par exemple, le contrôleur peut assembler des contours complexes, ce qui réduit de moitié le temps de coupe et diminue considérablement les temps de cycle globaux.

Méthode unique

Basé en Hongrie, Unique Method est un constructeur de machines de premier plan, spécialisé dans le développement et la fabrication de machines répondant aux besoins d'applications spécifiques des clients. Une grande partie de cette activité est centrée sur les machines de découpe laser industrielles. La marque UMET UniTube de machines de découpe de tubes au laser de la société en est un exemple, car elle constitue une offre unique sur le marché.

EN SAVOIR PLUS SUR LA MÉTHODE UNIQUE
The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Une méthode unique devient un traceur laser avec la CNC FANUC

 

Pour produire une découpeuse de tubes laser à cinq axes spécifique à l'application pour son client Metz Művek, spécialiste de la fabrication de systèmes de fixation de bandes, le constructeur de machines Unique Method a fait appel à FANUC en tant que partenaire pour les solutions d'automatisation. Forte de son expérience, Unique Method n'adopte que les produits des fournisseurs leaders du marché afin de garantir une qualité et une longévité élevées. L'entreprise savait que le choix de FANUC serait synonyme de fiabilité, de productivité, d'assistance en pièces rechange et de services de maintenance complets.

Adam Horvath, directeur général d'Unique Method, explique : " L'idée de développer une machine de découpe de tubes au laser est née lors de discussions avec les représentants de Metz Művek, qui ont présenté leurs besoins spécifiques. Une fois que nous avons fait correspondre ces exigences aux possibilités, nous avons convenu de concevoir et de développer la machine, que nous avons appelée UMET UniTube 6000."

Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

Pour le système CNC, le client souhaitait avant tout un affichage basé sur Windows, qui permettrait de créer des écrans personnalisés. Pour répondre à cette demande et à d'autres, FANUC a recommandé son système CNC 31𝑖-LB, une solution de contrôle idéale pour les machines complexes. Dans ce cas, des fonctionnalités telles que l'assemblage de contours offrent des avantages spécifiques.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.

 

"La production du client utilise une fonction spéciale fournie par FANUC qui assemble des contours complexes, divisant par deux le temps de coupe et diminuant considérablement les temps de cycle globaux", explique Horvath. "Grâce à cette fonction, nous sommes parvenus à obtenir des temps de cycle équivalents à ceux de machines plus coûteuses, dotées de capacités de production bien plus élevées.

Les fonctions importantes de l'UMET UniTube 6000, qui offre des vitesses de déplacement rapides allant jusqu'à 90 m/min et une précision de positionnement de 0,05 mm, comprennent l'étalonnage du suivi de la surface et l'alimentation automatique des barres avec mesure de la longueur, ce qui garantit à la fois un gaspillage minimal de la coupe et un fonctionnement sûr. De plus, le suivi précis de la pièce à usiner est assuré grâce à la fonction de contrôle de l'écart 3D. Le FANUC 31𝑖-LB fournit le niveau de contrôle nécessaire pour une machine aussi avancée.

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Devis de témoignages

Adam Horvath

Directeur général

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.