Skip to main content
Kunstoff-Packungen AG

Intégration du moulage par injection de plastique dans la fabrication de barquettes d'emballage

Les fabricants du monde entier étant confrontés à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et en tant qu'entreprise soucieuse d'excellence, Kunstoff-Packungen cherche en permanence à améliorer son niveau d'automatisation.
Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG.

Les clés de la tâche au résultat

Tâche

Cette tâche d'automatisation consistait à placer des bouteilles en plastique moulées par injection dans des plateaux dotés de cavités individuelles conçues pour maintenir chaque pièce séparée des autres. En outre, le client souhaitait qu'une feuille de mousse soit placée entre les plateaux lorsqu'ils sont superposés, afin de maintenir une séparation nette entre les pièces d'un plateau et le fond du plateau supérieur. Normalement, ce travail est effectué manuellement.

Solution

La solution fournie par la société Roth Technik, basée en Suisse, a fait appel à deux robots FANUC. Le premier était le M-10𝑖D/10L à six axes avec une charge utile de 10 kg, et le second était un robot SR-6𝑖A à quatre axes avec une charge utile de 6 kg.

Résultat

La solution a permis à Kunstoff-Packungen de faire fonctionner la ligne de fabrication de manière autonome, avec un fonctionnement autonome pendant au moins 8 heures à pleine vitesse, en atteignant des temps de cycle de 0,8 seconde. Des économies d'espace significatives ont été réalisées grâce à l'empreinte compacte de la solution.

Kunstoff-Packungen AG

Kunstoff-Packungen a une longue et fière histoire. Fondée en 1894 à Kreuzlingen, en Suisse, l'entreprise est aujourd'hui dirigée par son propriétaire et compte plus de 90 employés et 72 machines de transformation du plastique. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions d'emballage spécifiques aux clients. L'entreprise produit des récipients en plastique à corps creux, des bouteilles et des tubes flexibles, avec une plage volumétrique de 5 à 1500 millilitres. Les clients de Kunstoff-Packungen se trouvent principalement dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et chimico-technique. L'entreprise fournit des clients dans le monde entier et peut se conformer aux spécifications ISO de la classe 7 pour les salles blanches.

EN SAVOIR PLUS SUR KUNSTSTOFF PACKUNGEN
Building Kunststoff-Packungen AG

Les robots FANUC chez Kunstoff-Packungen AG



En raison de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée à laquelle sont confrontés les fabricants du monde entier, Kunstoff-Packungen, en tant qu'entreprise engagée dans la voie de l'excellence, recherche constamment des moyens d'améliorer ses capacités d'automatisation.

"Notre client nous a demandé de placer les cavités des pièces séparément dans les boîtes et de les fixer avec une feuille intermédiaire après chaque couche. Cette opération est normalement effectuée à la main et nous nous sommes fixé pour objectif d'automatiser cette tâche. Il était important pour nous de pouvoir couvrir les moules de petite et de grande taille avec le système, et nous avons commencé à chercher des fournisseurs appropriés.

FANUC SCARA SR-6iA handling cosmetic boxes.

 

Markus Roth, propriétaire de Roth Technik GmbH, décrit la solution :

" Nous avons mis en œuvre une solution d'emballage à grande vitesse avec deux robots FANUC, qui prennent en charge les bouteilles de la machine de moulage par injection. Nous atteignons un temps de cycle minimal de 0,8 seconde et les pièces sont déposées à l'écart des cavités, ce qui constitue un avantage qualitatif très important pour le client. En outre, les données de production sont enregistrées sur un copeau RFID, qui les transmet ensuite automatiquement au système d'étiquetage, de sorte que le taux d'erreur est là aussi réduit au minimum. Grâce à l'utilisation de deux robots FANUC, nous obtenons une flexibilité maximale, ce qui était nécessaire pour les différents types de produits et de processus."

L'utilisation de deux robots FANUC nous permet d'atteindre une flexibilité maximale, ce qui était nécessaire pour les différents types de produits et de processus.

Image related to the success story KUNSTSTOFF PACKUNGEN. FANUC Switzerland.
 
This automation job required placing plastic injection molded bottles into trays with cavities. The customer wanted a foam sheet to be placed in between the layers for extra protection.  The solution provided by Switzerland-based Roth Technik involved two FANUC robots. The first was the six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and the second was a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload.


L'une des caractéristiques utilisées par les ingénieurs de Roth Technik pour améliorer l'efficacité de l'automatisation était une pince à double usage. Cette pince permet au robot de manipuler plusieurs bouteilles en plastique à la fois, mais aussi de positionner la fine feuille de mousse en fonction des besoins. Marcel Fetzer se dit satisfait des résultats obtenus.

Image related to Kunstoff-Packungen case study.

La ligne d'emballage équipée des deux robots nous permet de faire fonctionner la ligne de fabrication de manière autonome. Le projet a été réalisé avec succès avec Roth Technik et FANUC, ce qui nous a incités à commander deux autres systèmes dans un autre domaine.

Devis de témoignages

Marcel Fetzer

Chef de la technologie MB - KUnststoff-Packungen AG

S'inspirer

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIQUE

Les robots dans la production laitière

Les tâches de palettisation exigeantes sont un jeu d'enfant pour les robots. Pour les applications complexes, un développement et une conception bien pensés garantissent l'efficacité de la production et la compétitivité.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmétique Erkul

Un fabricant de cosmétiques voit la beauté de l'automatisation de FANUC

Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

Le robot FANUC s'attaque à l'agriculture

Le levage de charges lourdes et les efforts physiques ne sont plus qu'un lointain souvenir chez Green Services. Le système de palettisation automatisé équipé d'un robot FANUC assure aujourd'hui un fonctionnement sûr et productif.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Assemblage entièrement automatisé de moulins à café

Dans la fabrication d'appareils ménagers courants tels que les moulins à café, un certain nombre de conditions préalables déterminent le succès de la production. Par exemple, seuls des processus clairement structurés, efficaces et orientés vers des objectifs précis permettront d'atteindre les niveaux requis de fiabilité de la production. La réalisation de cette ambition devient nettement plus réaliste grâce à l'automatisation, comme le leader du marché Eugster/Frismag AG peut en témoigner après avoir adopté 14 robots industriels FANUC LR Mate et FANUC ZDT (Zero Down Time), qui permettent désormais l'assemblage automatisé en continu d'un moulin à café toutes les 7 secondes.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Les robots FANUC aident le producteur de masques à relever le défi

Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.