Food and beverage industry

Храни и напитки

Храната и напитките са нашият хляб и масло. Свържете се с нас днес, за да използвате нашия опит в областта на роботите в хранително-вкусовата промишленост.

Автоматизация на FANUC за хранително-вкусовата промишленост

Решенията за автоматизация на FANUC осигуряват на хранително-вкусовата промишленост несравнима ефективност и прецизност. Нашите приложения включват депалетизиране, зареждане на линии, производство на опаковки, комплектоване, манипулиране, обработка, опаковане и палетизиране подобряват безопасността в процесите на производство на храни.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Depalletising

Line Charging

Packaging Production

Picking

Handling

Processing

Packing

Palletising

Автоматизация на предната линия

Оптимизирайте веригата на стойността още от самото начало на производствения процес с помощта на автоматизацията на предната линия на FANUC. Независимо дали става въпрос за депалетизиране, зареждане, зареждане на линия или дори термоформоване на опаковките с машина за леене под налягане, всеки брой задачи може лесно да бъде автоматизиран, за да ви помогне да подобрите процесите на производство на храни и да намалите разходите си.

Депалетизиране

Индустриалните роботи осигуряват невероятно ефективен начин за обработка на стоки на различни етапи от производствения процес.

Зареждане на линия

Независимо какво обработвате, гъвкавостта на автоматизираните решения означава, че вкарването на суровините в производствената линия е по-лесно, отколкото си мислите.

Производство на опаковки

FANUC ROBOSHOT е универсална машина за шприцване с ЦПУ, която може да се използва за производство на опаковки на място.

Автоматизиране на манипулирането, обработката и комплектоването

Производителите на храни и напитки трябва да са в крак с актуалните тенденции. Автоматизирането на задачите по комплектоване, поставяне, обработка, преработка или сортиране не само ви позволява да оптимизирате производствените си процеси, но и да реагирате гъвкаво на новите тенденции, като по този начин изпреварвате конкуренцията. Това може да бъде допълнително подобрено чрез използването на интелигентна технология за визуално разпознаване и сензорни системи.

Избиране на

Роботите и коботите на FANUC са създадени с максимална повторяемост за по-прецизни, ефективни и устойчиви решения за автоматизирано бране.

Работа с

Безопасно обработване на вторични или първични храни със специализирани роботи за храни и чисти помещения, оборудвани с хранителни смазки и специални покрития.

Обработка

Получете по-голяма гъвкавост при автоматизирането на приложенията за обработка на храни с роботи и коботи на FANUC.

Автоматизация в края на линията

Автоматизирането на края на производствената ви линия увеличава гъвкавостта ви, като ви позволява да реагирате бързо на тенденциите и предизвикателствата, свързани с осигуряването на интелигентно и сигурно опаковане, съхранение и логистика с добро качество. Опаковането, етикетирането, опаковането и палетизирането са свързани с напрегната и повтаряща се ръчна работа - нещо, което лесно може да бъде извършено от автоматизирани системи за постигане на оптимизирани и рентабилни резултати.

Опаковка

Повишете ефективността, прецизността и хигиената, като осигурите по-бързи, последователни и незамърсяващи процеси на опаковане с FANUC.

Палетизиране

FANUC предлага най-пълната гама от палетизиращи роботи и коботи в индустрията, проектирани и създадени да осигуряват висока производителност и най-бързото време на цикъла в света.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Хранителни и чисти роботи

Безопасно, чисто, ефективно: Открийте всички роботи FANUC Food & Clean

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Диапазон на робота

Експертизата и технологиите на FANUC за всяко предизвикателство

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Elsa Group

Elsa Group is Top of the Food Chain With FANUC Service

Specifying and acquiring an industrial robot is often a company’s first step on its journey to an automated future based on higher productivity and repeatability. However, partnering with a robot vendor that is able to offer the highest levels of customer support is paramount in order to achieve complete project success, from commissioning and training to machine service and maintenance.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

FANUC Robot Raises Palletising Capacity at Flour Plant

Taking the strain in heavy lifting operations is a classic application for industrial robots. However, implementing robots in lifting tasks not only provides physical relief to workers, it also has the potential to boost throughput, even where space is limited. Flour manufacturer Lindmühle is a case in point, where FANUC simulation software highlighted the optimal robot for the available working envelope.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

FANUC Relieves the Heat for In-store Bakeries

With the FANUC cobot-based system, in-store bakeries can elevate their productivity in a safe and reliable way. The automated system provides an effective way to increase productivity and reduce costs in repetitive product handling applications.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio of FANUC Robots Boost Packing Efficiency at Inoverde

In a fast-moving fresh-food distribution plant, efficiency through automated packing operations is paramount to keep pace with demand. As a by-product of this approach, robot adopters also gain from less physical strain for employees, gentler handling of delicate produce like fruit and vegetables, and more a uniform and repeatable process. Among the latest factories to benefit from all this added value is the Bätterkinden, Switzerland facility of major food distributor Inoverde, where carrot filling, packing and palletising operations are benefiting from the introduction of three FANUC industrial robots.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Cake Cutting With Ultrasonic Precision

Bottlenecks in production are often caused by time-consuming manual precision activities. In such cases, an innovative but simple automation step can multiply the production volume.

Нашите решения за други индустрии

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Решения за фабрична автоматизация за всеки производствен процес

Индустрии за автоматизация - FANUC обслужва всяка индустрия, за да ви помогне да решите предизвикателствата в областта на автоматизацията.