Въз основа на над 50-годишния си опит в областта на роботиката помагаме на производителите по целия свят да постигат производствените си цели с лекота чрез интелигентна фабрична автоматизация. Нашите индустриални роботизирани ръце са проектирани да обслужват различни приложения и индустрии, като предлагат лесна работа, несравнима гъвкавост и надеждна поддръжка на полезен товар до 2,3 тона с максимален обсег до 4,7 метра.
Независимо дали сте предстоящ бизнес, който иска да започне своето пътешествие в областта на автоматизацията, или голяма производствена корпорация, която се стреми да повиши производителността, роботите на FANUC са тук, за да ви подкрепят по почти всеки възможен начин в производството ви.
От компактни настолни роботи до изключително здрави роботи, които могат да се справят и с най-тежките товари - С наличните 21 серии и над 100 специализирани модели предлагаме най-голямата гама от индустриални роботи на пазара, за да покрием всяка нужда, приложение или индустрия.
С помощта на нашия инструмент за търсене на роботи намерете подходящия за вас робот FANUC.
Ние даваме приоритет на вашата производителност с персонализирани решения за поддръжка на вашите роботизирани нужди. От прогнозна поддръжка до наличност на резервни части, докато продуктът ви се използва, ние гарантираме, че операциите ви ще протичат гладко през целия жизнен цикъл на продукта. Независимо от нуждите ви от обслужване, разчитайте на нас, за да поддържаме производствените ви линии ефективни и печеливши.
Heavy lifting and physical strain are now a distant memory at Green Services. The automated palletising system featuring the FANUC robot is today providing safe and productive operation.
NTM was able to increase the production capacity for its refuse collection vehicles by opting to automate the night shift. By using a heavy-duty robot that can lift up to two tonnes and a robotic welding solution, the company's Finnish plant can now work unmanned at night or on weekends.
The co-operation between FANUC and extractor hood manufacturer Silverline, which started with a special automated bonding project in 2015, has led to a total of 17 robots working across the company’s factory in Turkey. FANUC regularly sees this kind of outcome, where taking the initial leap into robot investment leads to an almost immediate realisation that manufacturing can reach entirely new performance levels.
Erkul Cosmetics in Turkey benefits from a myriad of quality and efficiency benefits provided by various high-performance FANUC automation products. This fast-growing cosmetics enterprise is looking to set a benchmark for manufacturing in its sector, supported by the competitive gains that FANUC solutions provide.
When production demand accelerates dramatically in a short space of time, robots and automation can help meet requirements much faster than many realise. However, this outcome depends heavily on the selection of robots that are easy to install, program and commission.
Ако искате да научите повече за нашите роботи или се интересувате от безплатна оферта, моля, не се колебайте да се свържете с нас.