ROBOSHOT'ınızı özelleştirin

FANUC ROBOSHOT'ınızın üretkenliğini çok sayıda uygulamalar genelinde iyileştirmek için tasarlanan FANUC'un bir dizi özel yazılım işlevleri, enjeksiyon kalıbı süreçlerinizi tam olarak ihtiyaçlarınıza göre ayarlama özgürlüğü kazandırır. Bunları kullanmanız, parçanızın kalitesi veya süreçlerinizin tekrarlanabilirliği ve şeffaflığı gibi önemli performans noktalarını artırmanıza olanak sağlar.

Kelepçe Ünitesi

Ön enjeksiyon fonksiyonu

Hafif kılavuzların üretimi gibi karmaşık görevler için son derece uygun olan ve kalıp çizgisi üzerindeki hava menfezi için güvenilir bir çözüm sağlayan ROBOSHOT’ın ön enjeksiyon fonksiyonu, enjeksiyon kalıbı ve oluşan kelepçe kuvveti arasındaki süreyi serbest bir şekilde belirlemenize olanak sağlar.

AI Mould ve Ejector Protection

FANUC AI Mould ve Ejector Protection, piyasadaki en iyi kalıp koruma özelliğini sağlar. Kalıbınızı açık, kapalı ve ejektör uygulamalarında koruyan bu benzersiz fonksiyon, kelepçe torkunu ölçer ve bir engelle karşılaşılması durumunda makineyi derhal durdurur. Hidrolik sistemlerdeki diğer korumalardan farklı olarak bu fonksiyonun kelepçe kapanma hızı üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve kelepçe toleransları kalıp hareketinin tamamına programlanabilir durumdadır.

Kelepçe Kuvveti Ayarlama

Bu fonksiyon, minimum kelepçe kuvvetini kontrol eder ve otomatik olarak ayarlar. Böylece daha fazla güvenlik sağlamanın yanı sıra kelepçe kuvvetinin manuel olarak ayarlanması ihtiyacını ortadan kaldırır. Ek avantajları arasında daha az kalıp aşınması, daha uzun makine ömrü, daha az arıza, daha düşük enerji tüketimi ve daha hızlı başlatma sayılabilir.

Otomatik kalıp yüksekliği ayarı

Bu fonksiyon, kalıp yüksekliğini ve kelepçeleme kuvvetini otomatik olarak ayarlayarak kurulum sürelerini kısaltır ve (kalıplar makineler arasında değiştirilirken bile) sabit bir kelepçeleme kuvveti uygulanmasını sağlar. Kelepçeleme kuvveti, 0 kN'den makinenin izin verildiği maksimum kelepçe kuvvetine kadar ayarlanabilir.

Hidrolik ve tam entegre servo çekirdekler

ROBOSHOT standart olarak hidrolik çekirdek yazılımı ve isteğe bağlı olarak tam CNC kontrollü servo çekirdek yazılımı sunmaktadır.

Enjeksiyon Ünitesi

Aynı anda iki parça enjeksiyon kalıbı

Bu gelişmiş kalıp tekniği, şimdi FANUC ROBOSHOT SI-20A ile birlikte esnek ve kolay entegre edilebilir ünite olarak kullanılabilir. FANUC'un en yeni CNC kontrolörü ile donatılmış SI-20A, çalışma ekranları arasında kolayca geçiş yapar. Bu ünite, 50 ton ile 300 ton arasındaki makine yelpazesine uyarlanabilir ve diğer ROBOSHOT'lar ile aynı hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği sunar. SI-20A, farklı ROBOSHOT modellerine takılıp sökülebilir ve ayrıca, daha eski makinelerde de kullanılabilir. Kurulumu kolaydır ve yeni geliştirilmiş az yer kaplayan bir elektrik kabininde muhafaza edilmektedir.
BROŞÜRÜ İNDİRİN

Yatay Enjeksiyon Ünitesi

Yatay enjeksiyon ünitesi, ROBOSHOT α-SiA modellerinin kenarına yerleştirilebilir. Opsiyonel FANUC servomotorları, ROBOSHOT SI-300HA’dan döner tablaları kontrol etmeye uygundur. Esnektir ve ROBOSHOT hücrenize entegre etmesi kolaydır.

Broşürü İndir

Precise Metering 2+3

FANUC Precise Metering 2+3, plastikleştirme sonu ile dekompresyon arasındaki denetimsiz hacimsel akışı engellemek üzere tasarlanmış ek bir işlevdir. Precise Metering 2, plastikleştirmeden sonra vidaların ters dönüşüyle gelişmiş dekompresyon kontrolü sağlarken Precise Metering 3, plastikleştirme, otomatik V-P ve dekompresyon ayarlamasından sonraki hacmi kontrol eder. Otomatik moda ayarlamanız yeterlidir, çeşitli parametre girişlerini yapmanız gerekmez. Yapmanız gereken tek şey açmaktır!

AI Metering Control

Malzeme viskozitesi, kurutma dereceleri ve yeniden öğütme malzemesindeki değişkenlikleri telafi etmek için bu fonksiyon, hız kontrolü yerine tork kontrolünü kullanarak ölçüm yapar. Bu da, vida dönüş hızını değişken hale getirir.

AI Backflow Monitor

FANUC'un Al Backflow Monitor özelliği, valf içinde neler olduğunu göstererek kapanma özellikleriyle birlikte kontrol halkasının aşınma durumunu izlemenizi sağlar. Enjeksiyon süreci de ekranda bir eğri olarak gösterilir ve böylelikle herhangi bir düzensizlik olması halinde parametrelerinizi kontrol edip değiştirebilirsiniz.

AI Pressure Trace Kontrolü

Bu işlev, malzeme özelliklerinde veya harici sıcaklıkta değişiklik gibi dahili bir ihlal gerçekleşmesi halinde bile dengeli bir enjeksiyon kalıbı sağlamak için basınç eğrisini kontrol eder. Lens kalıbı gibi oldukça hassas kalıp uygulamaları için idealdir.

Otomatik Tahliye İşlevi ve Tahliye Malzemesi Tahliye İşlevi

ROBOSHOT'un Otomatik Tahliye seçeneği, üretim sonunda veya alarm kapanması sırasında kalan malzemeyi namludan tahliye etmenizi sağlar. Bu sayede kalıptaki sıcak yolluğun temizlenmesi kolaylaşır ve kurulum süreleri azalır.

Dayanıklı enjeksiyon üniteleri

Araç güvenlik sistemlerine yönelik POM bileşenleri gibi kalın siperli otomotiv parçalarının imalatı, genellikle makinelerin uzun tutma sürelerine sahip olmasını gerektirir. ROBOSHOT ürününde bu tür bileşenlerin imalatı için ideal nitelikteki dayanıklı enjeksiyon üniteleri mevcuttur.

Çok Delikli Basınç Kanalları

Daha fazla şeffaflık ve üstün kalite yönetimi için ROBOSHOT; 16'ya kadar Çok Delikli Basınç Kanalları, delik dengesi izleme ve geçmiş veri toplama özellikleriyle birlikte gelir. Maliyetten tasarruf sağlamak, kullanımı kolaylaştırmak ve harici bileşenleri en aza indirmek için izleme CNC aracılığıyla yapılır. Siz sadece gerekli parça kalitesini seçersiniz.

İmalat ve süreç kontrolü

Euromap 63/FANUC Link i

Enjeksiyon kalıbı ve imalat için FANUC'un kalite yönetim sistemi olan Euromap 63, tüm makinelerinizdeki imalat verilerini toplayıp tek bir sunucuya depolar ve raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Parametre Değişikliği İzleme

Parametre Değişikliği İzleme özelliği sayesinde son 10.000 olay bir kayıt günlüğünde belgelenir.

Entegre çevre birimleri

örneğin,

  • Kalıp Sıcaklık Kontrolü 
  • Sıcak Yolluk Kontrolü
  • Özel Merkez Fonksiyonu (Maks. 8 Sistem)
  • Özel Sinyal Fonksiyonu (300'den fazla türde mantıksal VE/VEYA fonksiyonu için maksimum 32 çıkış)