Gezinmeyi Al

MAG, Asya Pazarları'ndan en iyi verimi alabilmek için FANUC’un 31i-MODEL B5 CNC'sini kullanmaktadır.

Görev: Makine takımı üretim sektöründe öncü firma MAG, yeni çift fener mili işleme merkezi için, makineyi daha büyük hedef kitlelere, uluslararası alanda daha çekici kılabilmek adına bir kontrol aramaktaydı. MAG için önemli olan bir diğer şey de kontrol üreticisinin, özellikle gelişmiş CNC'den, PLC'ye ve sonrasında HMI arayüzlerine olmak üzere tüm alanları kapsayabilmesiydi.

Çözüm: MAG’in yeni çift fener mili işleme merkezinin prototipi bir FANUC 31i-MODEL B5 CNC ile donatılmıştır. Buna ek olarak, bu yeni MAG makinesinde ana ve yardımcı sürücüler için 18 servo motor yerleştirilmiştir.

Sonuç: FANUC kontrolüne sahip olması sayesinde, aynı MAG ekipmanı, özellikle kurulu makine takımı sayısının en yüksek olduğu ve artmaya devam ettiği Çin ve Hindistan'da olmak üzere dünyanın her yerinde kullanılabilir. MAG için ayrıca, – kontrol üreticileri arasındaki doğrudan rekabetle kıyaslandığında, – son müşteriye aktarılabilecek FANUC bileşenlerinin ekonomik verimliliği ile ilgili önemli avantajlar bulunmaktadır. 


FANUC'tan AMB için, CNC Teknolojisine sahip MAG Prototipi

MAG, bir dünya prömiyeri ile bileşen üretimi pazarına girmeyi amaçlamaktadır. Yeni çift fener mili işleme merkezi, servo sürücü teknolojisini de içeren bir FANUC kontrolü ile çalışmaktadır.

Yeni SPECHT 500 DUO+ ile, MAG her şeyden önce bileşen pazarındaki üreticilere ekonomik bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. MAG geçmişte ağırlıklı olarak otomotiv pazarına odaklanmaktaydı. Şirketin, OEM'ler ve tedarikçiler arasında "sistem makineleri tedarikçisi" olarak görülmesi şaşırtıcı değildir. Şimdi de ufukta bir genişleme görünüyor ve güçlü bir ivme ile geliyor.

AMB'de, SPECHT 500 DUO+ yüksek performanslı işleme merkezi dünya çapındaki prömiyerinin yanı sıra, bir FANUC kontrolü ile donatılmış olmasını da kutluyor. Yeni çift fener mili işleme merkezinin prototipi, bir FANUC 31i-MODEL B5 CNC ile donatılmıştır. Buna ek olarak, bu yeni MAG makinesinde ana ve yardımcı sürücüler için 18 servo motor yerleştirilmiştir.

FANUC kontrolünün kullanılmasıyla, makinenin daha geniş hedef kitleler için, uluslararası alanda daha çekici kılınması amaçlanmaktandır.
Çin'le yapılan iş hacminde elde edilen başarı, MAG ve FANUC'u artık Avrupa'ya açılmak konusunda teşvik etmiştir. Neticede, Asya ile yapılan işler MAG'in toplan satışının %50'sinden biraz fazlasını oluşturmaktadır. Ayrıca Asya'daki müşteriler, tesislerindeki kontrol tedarikçisi olarak FANUC'u tercih etmektedirler. MAG IAS, Eislingen'in Küresel Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Manfred Berger şöyle demektedir: "Birkaç yıldır MAG'da üretilen CNC makinelerinin bile yarısı FANUC ile donatılmıştır.

Genel bir kural olarak – ve iki tarafın da anlaştığı üzere, – OEM'ler ve tedarikçileri, en azından birleşik standartlar için çabalamaktadır. FANUC Almanya'da CNC Kontrolleri Satış Müdürü olan Bernhard Lusch şöyle demektedir: "Nerede olursak olalım, aynı ekipmanla üretim yapabilme seçeneğini sunmamız gerekiyor." MAG her halükarda, dünya çapında, dünyaca tanınmış yüksek performansı kontrollerin kaynaklarını sunabilmekten mutludur. Kontrol üreticileri arasındaki doğrudan rekabetle kıyaslandığında, MAG son müşterilerine aktarılabilecek FANUC bileşenlerinin ekonomik verimliliğindeki önemli avantajları görebilmektedir. Çin ve Hindistan'ı kapsayan Asya pazarı büyümeye devam edecektir; günümüzde, Çin dünyanın geri kalanına kıyasla makine takımları konusunda kurulmuş en büyük üretim kapasitesine sahiptir ve Hindistan için de aynı şeyi söylememiz çok da uzak değildir. Dr. Berger: "Bu açıdan baktığımızda, FANUC ile yapılan işbirliği MAG için daha da büyük bir önem taşımaktadır."

Şirket, sistem makineleri sektöründe sahip olduğu itibarı, bu makinelerin bileşen pazarına yerleştirilmesi amacıyla kullanmak istemektedir. Bunu yapmak için yalnızca birkaç değişiklik ve ekleme gereklidir. Örneğin, yeni SPECHT çift fener mili makinesi, yüksek hacimli otomotiv uygulamalarının arasında mevcut olmayan bir forma sahip bir palet değiştirici ile donatılmıştır. Şirket, geçmişte kendi makine takımı serisi ile grup iştiraki için rekabet yaratmak istememiştir – pazar trendi ise bu konunun artık tartışmalı olduğunu göstermektedir. Ve: Şirketin cesur sloganına göre, "5 eksenli makinelerde güçlüyüz." Otomotiv tedarikçileri sektöründen ilk müşterilerimiz hazır.

Karmaşık ve kapsamlı
CNC ve servo sürücü teknolojisi alanında bir sistem tedarikçisi olan FANUC, ilk kez geçen yıl EMO'da tanıtılan "Akıllı Üretim Sistemi"ne büyük katkılar sağlayabilir. MAG'in istediği şudur: "En önemli şeylerden biri de, kontrol üreticisinin tüm alanları kapsayabilmesidir. Özellikle de gelişmiş CNC'den, PLC'ye ve sonrasında HMI arayüzlerine. Ana fikir, standartlaştırılmış arayüzü ve hizmet konseptlerini, en basit makineden işleme merkezlerine kadar uygulamaktır. Bu şekilde, kontrol, örneğin makinede teşhis özellikleri, programlama arayüzleri, temel takım yüklemesi, kendi kendine teşhis ve ölçüm teknolojisi vasıtasıyla hem operatöre hem de bakım personeline geçmiştekine kıyasla daha büyük işlevsellik kazandırmalıdır. MAG bu nedenle makine takımlarını modern araçlara benzer bir yolda görmektedir: Destek sistemlerinin rutin görevleri üstlenmesi veya bunlara yardımcı olması beklenmektedir. Bunu yaparken, operatör kontrol paneli operatör ve bakım personeli arasındaki en önemli iletişim arayüzü haline gelecektir. Dr. Berger: "Cihaz açısından sensör teknolojisine ve performansa ek olarak, kontrol üreticisi destek sistemleri için de giderek artan bir rol oynayacaktır.

MAG'de FANUC CNC kullanılması, en üst teknolojinin sunulmasının yanında kullanılabilirliği de arttıracaktır. Bu, montajların güvenilirliğinin rekabet içerisindeki ürünlerde olduğundan daha yüksek olması anlamına gelmektedir. Hizmet günlükleri, neredeyse hiç hata göstermemektedir. FANUC'un teknolojisinin başka bir avantajı da, şalt dolabı açıldığında ortaya çıkmaktadır. "İyi düzenlenmiş gibi görünüyor çünkü invertör gibi bileşenler oldukça kompakt."

İşlenmiş bileşenlerin boyutu, fener mili aralıkları nedeniyle sınırlıdır. Teknik ürün pazarlama bölümünden Jürgen Mayer, "Specht 500 Duo'nun fener mili aralığı 720 mm'dir, ondan bir büyük çift fener mili makinesi de 810 mm'lik fener mili aralığına sahiptir. Operatörler, kurulum türü vasıtasıyla biraz ekstra alan yaratabilmektedirler." demektedir. Planlama mühendisleri ve programlayıcılar bu alanda oldukça beceriklidir ve "basitçe" eğik bir açıyla monte edilmiş aks taşıyıcısı örneğinde görüldüğü gibi, standart boyutlar onları korkutmamaktadır.

Bunları, kullanıcıların MAG uzmanlarından rekabetçi tavsiye isteyebilecekleri alanlardan yalnızca birkaçıdır. "Her çeşit hizmet"e atıfta bulunan Berger, satıştan önceki, satış sırasındaki ve satıştan sonraki hizmetlerin kapsamına kısaca değinmiştir. Bu doğrultuda, herhangi bir kimse işleme süreçlerini sanal bir makine üzerinde analiz etmeye başlayabilir, döngü sürelerini belirleyebilir ve çarpışma senaryolarını uygulayabilir. "Ayrıca, otomasyon veya bağlantı için çeşitli konseptler sunma deneyimine sahibiz." Otomasyon için doğru bir ortağınız varsa şanslısınız demektir. MAG'in çok kesin beklentileri vardır:


"Today and in the future, our customers require the flexibility from a machine and systems supplier that he can offer all the major brands of controls. For MAG, this means that all machine models can be equipped with FANUC components and must be available at all times. In the higher-end machine segment, we find a limited group of suppliers offering similar quality. Our customers buy the most economical solution from the group of suppliers from whom they have solicited bids. To the extent that FANUC is approved in the requirements specification, there will be no alternative.“

Yeni çift fener milli MAG, önceki modellerde olduğu gibi hızlı ve üretken bir makinedir. Üstün temel özellikler: 2,5 saniyenin altında talaştan talaşa geçiş süresi ve bir saniyeden daha az takım değiştirme süresiyle benzer makinelere arasında en üstün sonuçları sağlar. FANUC servo sürücüler, CNC ve MAG'ın tescilli yazılımıyla bir araya gelerek en hızlı talaştan talaşa geçiş süresini sağlar.

Tüm lineer eksenlerinde kompanzasyon bulunduğundan makine hızlı olduğu kadar da hassastır. the X-, Y- ve Z- eksenlerinde bulunan Heidenhain ölçüm sistemi, kızaklara göre fener milinin yerini belirler. Eksen başına iki hızlı FANUC servo motor, konum değişikliklerini stabilize eder. Bu sayede fener milinin her zaman optimum konumda olması sağlanır.

Yeni SPECHT 500 DUO+ ile MAG, zincirli şarjörü ve diskli şarjörü bir arada kullanmaktadır. Bu patentli takım şarjörü sayesinde bir saniyeden daha kısa sürede takım değiştirerek bu alandaki – rekoru kırmıştır. Kullanılan tescilli yazılım CNC kontrolünü sağlayarak bekleme sürelerini en aza indirir. 112 takım içeren şarjörün yüklenmesi, kullanıcının kolayca yararlanabileceği bir yükseklikte ve işleme sürecine paralel olacak şekilde gerçekleştirilir.

Enerji tasarrufu sağlamak
SPECHT 500 DUO+ özel olarak bileşen pazarı için tasarlanmış olmasına karşın enerji tasarrufu sağlayan operasyon isteği otomotiv alanından gelmektedir.
Bernhard Lusch şöyle belirtiyor: "Bu makine, benzer makinelere kıyasla enerji tüketiminde daha fazla avantaj sağlıyor." Ancak aynı zamanda tüketim değerlerinin belgelendirilmesi de gerekiyor. Bu nedenle FANUC kontrollü MAG makinenin opsiyon paketinde makinenin enerji tüketimini gösteren bir arayüz görevini üstlenen bir enerji takip sistemi bulunuyor. SPECHT 500 DUO+ tanıtımından önce yakın geleceğe ilişkin geliştirme programı tartışılıyor. Perdahlama sürecinin de işleme merkezlerinde yapılacağı öngörülebilir. FANUC kontrol bunu yapmaya kesinlikle hazır.