Прототип MAG с технологией ЧПУ от FANUC для выставки AMB
После премьеры, которая состоялась на всемирно известной выставке, компания MAG планирует выйти на рынок компонентов. Новый обрабатывающий центр с двумя шпинделями работает с контроллером FANUC на основе технологии сервоприводов.
Новый станок SPECHT 500 DUO+ компании MAG — это экономичное решение для производителей компонентов. Прежде компания MAG преимущественно работала на автомобильном рынке. Среди производителей оборудования и их заказчиков компания известна как поставщик встраиваемых в систему станков. Теперь, когда компания сделала огромный шаг вперед, ее присутствие на рынке значительно расширится.
На выставке AMB состоялась мировая премьера высокопроизводительного обрабатывающего центра SPECHT 500 DUO+ с контроллером FANUC. Прототип этого нового обрабатывающего центра с двумя шпинделями оснащен ЧПУ FANUC 31i-MODEL B5. Кроме того, на новом станке компании MAG установлено 18 серводвигателей для основного и вспомогательных приводов.
Благодаря контроллеру FANUC этот станок заинтересует широкую аудиторию заказчиков во всем мире
После успеха на массовом рынке Китая компании MAG и FANUC планируют упрочить свои позиции на европейском рынке. Более 50 % от общего объема продаж компании MAG приходится на азиатский регион. Азиатские заказчики рассматривают компанию FANUC как наиболее предпочтительного поставщика контроллеров для их предприятий. Доктор Манфред Бергер (Manfred Berger), исполнительный вице-президент по международному сбыту компании MAG IAS (г. Айзлинген), говорит: «Зачастую по итогам года выясняется, что половина станков с ЧПУ компании MAG оснащается контроллерами FANUC».
Обычно обе договаривающиеся стороны (производители оборудования и их заказчики) стремятся придерживаться приблизительно одинаковых стандартов. Бернхард Луш (Bernhard Lusch), начальник отдела реализации контроллеров ЧПУ компании FANUC Германия, говорит: «Мы должны обеспечить возможность производства на основе одного и того же оборудования в любом месте». Компания MAG высоко ценит надежного поставщика высокопроизводительных контроллеров, которые известны и доступны во всем мире. По мнению компании MAG, в сравнении с прямыми конкурентами — производителями контроллеров, преимущества компании FANUC очевидны, поскольку она предлагает экономически целесообразные решения: компоненты, готовые для поставки конечным заказчикам. Азиатский рынок, куда входят Китай и Индия, продолжает расти. Сегодня Китай обладает самыми большими в мире производственными мощностями установленного машинного оборудования. Согласно прогнозам, развитие промышленности Индии в ближайшее десятилетие пойдет по аналогичному пути. Доктор Бергер говорит: «Таким образом, важность сотрудничества компаний MAG и FANUC постоянно растет».
Отличная репутация компании MAG в области встраиваемых в систему станков позволяет увеличивать ее присутствие на рынке компонентов. Для укрепления позиций требуются лишь модификации и дополнения. Например, новый станок с двумя шпинделями SPECHT оснащается устройством для смены поддонов, которое в массовом производстве автомобильных компонентов не используется. Если прежде компания избегала конкуренции между своими филиалами, создавая собственные серии станков, то современные тенденции на рынке коренным образом изменили ситуацию. И сегодня мы заявляем: «Мы производим отличные 5-осевые станки»! Из автомобильного сектора рынка — к новым горизонтам.
Современные и совершенные
Как поставщик систем в области ЧПУ и сервоприводов компания FANUC способна значительно повысить ценность интеллектуальных производственных систем, представленных в прошлом году на выставке EMO. Каковы требования компании MAG? Важно, чтобы производитель контроллеров поставлял все необходимое оборудование: от высокопроизводительных систем ЧПУ и ПЛК до человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ). Основная идея заключается в том, чтобы реализовать стандартизированные интерфейсы и концепции обслуживания для базового оборудования обрабатывающего центра. В результате контроллер должен обеспечивать расширенные функциональные возможности для оператора и обслуживающего персонала, например функции диагностики, программируемые интерфейсы, загрузку основного инструмента, самодиагностику и средства измерения. С точки зрения компании MAG, станки должны развиваться примерно так, как и современные автомобили: вспомогательные системы должны выполнять или упрощать выполнение типовых операций. При этом панель управления становится наиболее важным коммуникационным интерфейсом между оператором и обслуживающим персоналом. Доктор Бергер говорит: «Значение производительности устройства и сенсорных технологий для вспомогательных систем трудно переоценить, но важную роль в этой области играют и производители контроллеров.
ЧПУ FANUC для компании MAG — это не только новейшие технологии, но и повышенная эксплуатационная готовность. Такая готовность — результат надежности, которая отличает изделия FANUC от продукции конкурентов». В журналах обслуживания практически отсутствуют записи о неисправностях. Если же открыть коммутационный шкаф, станет очевидным еще одно преимущество технологии FANUC. «Здесь все по полочкам, поскольку используются малогабаритные компоненты, например инверторы.
Размер обрабатываемых компонентов ограничивается раскрытием шпинделя. Станок Specht 500 Duo оснащен шпинделем с раскрытием 720 мм. Для большего станка с двумя шпинделями этот показатель равен 810 мм. Операторы могут предусмотреть небольшой припуск при настройке», — говорит Юрген Майер (Jürgen Mayer) из отдела продаж технических изделий. Инженеры-технологи и программисты очень изобретательны в этой области. Стандартные размеры для них редко представляют проблему, как в случае стакана полуоси, который «просто» устанавливается под углом.
Пользователи могут получить компетентную помощь от специалистов компании MAG в самых разных областях. Доктор Бергер кратко описывает услуги, которые предоставляет компания перед продажей, во время и после нее. Пользователь может анализировать процессы обработки на виртуальном станке, чтобы определить продолжительность цикла и возможные столкновения. «Наш опыт позволяет предлагать разные концепции автоматизации или взаимодействия». Заручившись поддержкой надежного партнера по автоматизации, вы будете довольны. Компания MAG всегда оправдывает ожидания:
Как и его предшественники, новый двухшпиндельный станок компании MAG работает быстро и эффективно. Выдающиеся основные параметры: временной интервал от реза до реза менее 2,5 секунд, и время, необходимое для смены инструмента, менее одной секунды — лучшие результаты в отрасли. Краткость интервала от реза до реза обеспечивается благодаря сочетанию сервоприводов FANUC с ЧПУ и собственным программным обеспечением компании MAG.
Чтобы станок был не только быстродействующим, но и точным, осуществляется компенсация по всем линейным осям. Положение шпинделя по отношению к кареткам по осям X, Y и Z определяется с помощью измерительной системы Heidenhain. На каждую ось приходится по два быстродействующих серводвигателя FANUC, которые компенсируют любые возможные отклонения положения. Таким образом постоянно обеспечивается оптимальное положение шпинделя.
Среди преимуществ станка SPECHT 500 DUO+, на которые рассчитывает компания MAG, — сочетание цепного и дискового магазина. Благодаря этому запатентованному инструментальному магазину смена инструмента осуществляется менее чем за одну секунду. Это рекорд! Соответствующее собственное программное обеспечение использует контроллер ЧПУ и уменьшает до минимума время ожидания. Загрузка магазина, содержащего 112 инструментов, выполняется на удобной для пользователя высоте и одновременно с процессом обработки.
Экономичное потребление электроэнергии
Станок SPECHT 500 DUO+ разработан специально для рынка комплектующих изделий, а требование энергоэффективности пришло из автомобильной отрасли.
Бернхард Луш: «Этот станок более энергоэффективный по сравнению с аналогами». Однако показатели потребления должны обязательно документироваться. Вот почему дополнительная комплектация для станка MAG с системой управления FANUC оснащается устройством контроля энергопотребления, т. е. интерфейсом, на котором отображается информация о потребляемой станком электроэнергии. Выпуск станка SPECHT 500 DUO+ только готовится, но план разработок на ближайшее будущее уже обсуждается. Предполагается, что на обрабатывающих центрах будет выполняться хонингование. Система управления FANUC обладает необходимыми техническими характеристиками для выполнения этой задачи.