Retrofit de CNC: permita que um novo sistema de controlo FANUC aumente a vida útil da sua máquina-ferramenta

 

A Uma máquina-ferramenta faz parte dos equipamentos mais vitais e caros na maioria das fábricas; um investimento de capital significativo que deve manter a sua viabilidade durante vários anos. Reequipar um sistema CNC antigo com um novo controlo FANUC não garante apenas uma poupança de custos a longo prazo, mas também aumenta a produtividade, o tempo de funcionamento, a fiabilidade e a eficiência da sua máquina. Mais importante ainda, um reequipamento do CNC usando soluções FANUC pode ajudá-lo a satisfazer exigências crescentes de clientes.


Download do folheto

O que é um reequipamento do CNC?

Um reequipamento do CNC envolve atualizar os seguintes componentes:

  • Sistema de controlo
  • Unidade do visor
  • Servomotores ou motores de eixo
  • Amplificadores
  • Cabos
  • Unidades l/O, incluindo o painel do operador

Um reequipamento do CNC custa menos do que uma máquina nova

Reequipar a sua máquina-ferramenta com a mais recente tecnologia CNC é, geralmente, a solução mais eficiente em termos de custo e economicamente sustentável para melhorar o desempenho geral da máquina-ferramenta. Um projeto de reequipamento custa significativamente menos do que uma máquina nova, especialmente tendo em conta os custos ocultos, tais como ferramentas, equipamentos, montagem e fundações. Para além disso, novas máquinas podem exigir formação adicional para os operadores e para os técnicos da manutenção.

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

O FANUC iHMI é:

  • Para todas as máquinas-ferramentas: Tornos, centros de torneamento, máquinas de fresagem, centros de maquinação, máquinas multitarefa, máquinas de transferência, máquinas retificadoras, máquina de eletroerosão a fio, LASER, máquinas de corte a jato de água e plasma, etc.
  • Facilmente personalizável: Desenvolva os seus próprios ecrãs e ciclos com o FANUC PICTURE, para reduzir os erros do operador, simplificar o trabalho do operador, aumentar a produtividade e facilitar o controlo da máquina e dos processos.
  • Automatização simples: A QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation - Integração de Robotização Rápida e Simples) oferece uma automação simples a partir do painel CNC. A funcionalidade de código G QSSR permite aos operadores programar robôs de forma simples através do CNC da FANUC, num formato de código G de norma ISO. Como resultado disto, as pessoas que não estejam familiarizadas com a linguagem de programação robótica deixam de precisar de formação adicional. Um ótimo comunicador: Um novo CNC da FANUC oferece várias funções em rede, incluindo a capacidade de carregar e descarregar programas, ajustar parâmetros, ver estados de máquinas e implementar estratégias de manutenção preventiva.
  • Um ótimo comunicador: Um novo CNC da FANUC oferece várias funções em rede, incluindo a capacidade de carregar e descarregar programas, ajustar parâmetros, ver estados de máquinas e implementar estratégias de manutenção preventiva.

Empresas especializadas, dedicadas e formadas pela FANUC assumem todos os projetos de reequipamento, independentemente de estar a substituir um CNC existente da FANUC ou uma marca de CNC alternativa.

Fale ainda hoje com os nossos especialistas em reequipamento!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

CONTACTE-NOS