FANUC auf der Interpack

Flexible Robotersysteme bieten zuverlässige Lösungen für die Verpackungsindustrie

​Wie sicher und einfach sich Automatisierungslösungen für die verpackende Industrie umsetzen lassen, zeigt FANUC auf der Interpack 2023 in Düsseldorf (4.-10. Mai). Der weltweit führende Roboterhersteller stellt in Halle 6, Stand D79 zahlreiche Anwendungsfälle aus den Bereichen Pick&Place, Sortieren, Verpacken und Palettieren vor. Besucher können neben Delta- und SCARA-Robotern, kompakten und vielseitigen Robotern für Lagerhaltung sowie leistungsstarken Vision-Systemen auch die leicht zu bedienenden Cobots des Unternehmens in Aktion erleben.

Der Trend von häufig wechselnden Produkten und Losgrößen ist längst in allen Bereichen der Verpackungsindustrie angekommen. Bei den Lösungen sind daher flexible Systeme gefragt, die auch kurzfristig geänderte Aufträge schnell und ohne lange Umrüstzeiten abarbeiten. „Mit unseren Delta-Robotern und unserem 3D-Vision System lassen sich auf einer Linie die unterschiedlichsten Produkte verpacken. Wenn Roboter mit lebensmittelechten Schmierstoffen genutzt werden, kann die Automatisierung auch in der Primärverpackung für Nahrungsmittel funktionieren“, sagt Michael Schüpbach, Sales Coordinator Food Market bei FANUC Europe. Die gleichbleibend hohe Qualität und Sterilität des Prozesses sind weitere Pluspunkte der Robotik. Das gilt auch für den Medizintechnik- und Pharmabereich, wo die Anforderungen an Verpackungen besonders hoch sind. Hier bieten Reinraumroboter wie FANUCs LRMate 200iD Reinraumserie oder der SCARA-Roboter SR-12iA mit Reinraumklasse 5 gute Lösungsansätze.

„Roboter helfen, Herstellungsfehler zu vermeiden und eine ausnahmslos hohe Qualität zu gewährleisten“, sagt Christoph Bihr, Sales Coordinator Life Sciences bei FANUC Europe. „Aber auch beim Zusammenbau medizinischer Geräte lassen sich Roboter zuverlässig nutzen.“ Gleichzeitig schützten Roboter Mitarbeiter vor Kontakten mit potenziell gefährlichen Stoffen und reduzierten das Risiko der Kontaminierung von Produkten, so Bihr.

Gelungene Praxisbeispiele gibt es viele, immerhin ist FANUC in vielen Branchen zu Hause und hat mehr als 100 Robotermodelle im Angebot. Auf der Interpack 2023 präsentiert das Unternehmen unter anderem eine Pickerzelle mit Food-Greifer von Soft Robotics. Dabei greift FANUCs Delta-Roboter DR-3iB/6 STAINLESS aus rostfreiem Stahl durchgängig Käsescheiben von einem laufenden Transportband und stapelt sie aufeinander. Die Teileerkennung ist optimiert durch FANUCs 3D-Vision Sensor und die Software iRPickTool. Anschließend nimmt ein SCARA-Roboter SR-12iA (IP 65) den Käsestapel auf und bearbeitet ihn weiter. In einer anderen Beispielanwendung zeigt FANUC den neuen, vollverkleideten LR-10iA Roboter in einer Sortierapplikation für den Logistikbereich, unterstützt von der Software iRVision. Der Roboter mit einer Traglast von 10 kg ist nicht nur leicht und kompakt, sondern bietet auch einen großen Arbeitsbereich und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser. Er eignet sich neben Logistikanwendungen ideal für das Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen.

In der End-of-Line-Verpackung dürften kollaborative Roboter in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. FANUC stellt gleich fünf Modelle der Cobot-Leichtbauserie CRX mit Traglasten zwischen 5 und 25 kg vor. Das neueste und stärkste Modell, der CRX-25iA, kann bei einer Reichweite von 1889 mm 25 kg bewegen. Der CRX wird auf der Interpack in einer Transfer-Lösung beim Palletieren und Entpalettieren von Kisten zu sehen sein. Die Modelle CRX-10iA und CRX-10iAL mit je 10 kg Traglast und einer Reichweite von 1294 mm bzw. 1418 mm gibt es auch in einer Food Grade Variante.