Une nouvelle cellule de soudage plug & play combine le meilleur des deux mondes



La i-WELD EASY, commercialisée par Welding Company, est un développement des entreprises néerlandaises IRSA et G+S et une réponse à la demande des clients qui recherchent une cellule de soudage souple équipée d’un robot FANUC. Cette cellule de soudage combine les connaissances de soudeurs expérimentés et une forme d’automatisation accessible en un processus de soudage compétitif et performant. Composée d’un robot FANUC, elle démontre qu’une automatisation d’un processus de soudage n’est pas nécessairement coûteuse ou complexe.

La i-WELD EASY est une cellule de soudage robotisée plug & play livrée prêt à l’emploi chez le client. La machine dispose d’un encoffrement tout autour, comme un centre d’usinage et fonctionne de manière analogue. L’opérateur serre la pièce à usiner sur la table de chargement, après quoi le processus de soudage automatique est lancé.

Le soudeur devient gestionnaire de la cellule de soudage

Cette automatisation n’a pas lieu au détriment des soudeurs mais elle les soutient et rend leur travail plus attrayant. Les connaissances et l’expérience des soudeurs continuent de jouer un rôle important lors de la détermination des paramètres de soudage, les mouvements et autres aspects du processus de soudage. Une fois les paramètres déterminés, le robot se charge du travail répétitif et génère une qualité constante et garantie.

Par cette automatisation, le rôle du soudeur est valorisé : il devient gestionnaire de la cellule de soudage. Un soudeur expérimenté est capable de travailler avec un ou plusieurs robots simultanément pour obtenir une productivité maximale. Dès lors, la i-WELD EASY représente une solution face au problème de pénurie de soudeurs expérimentés.

Conviviale à l’utilisation et flexible

La i-WELD EASY est développée en vue d’une utilisation aisée et flexible. Une fois livrée chez le client, la machine peut directement être mise en service. Cette solution complète abrite les connaissances et le service de plusieurs partenaires renommés.

La cellule de soudage peut être mise en oeuvre pour des petites et des grandes séries. La table de chargement de la machine comprend un gabarit pour la fixation des pièces. Celui-ci contient un code de sorte que la cellule, lors du changement du produit, reconnait automatiquement le programme de robot à utiliser.

Complète et prête à l’emploi

La i-WELD EASY est proposée sur le marché en tant que produit standard – complète et prête à l’emploi – mais peut être étendue selon les souhaits des clients.

Le fournisseur du robot propose des formations pour familiariser les soudeurs à la commande et à la programmation. Via le logiciel Roboguide de FANUC, la cellule de soudage peut être programmée hors ligne afin que la préparation d’une nouvelle pièce puisse être lancée pendant que la machine finalise la série précédente.

Grâce à la convivialité des robots FANUC et à la conception de la cellule robotisée, i-WELD EASY constitue une forme d’automatisation particulièrement accessible, qui garantit une qualité de soudage élevée et constante.

La i-WELD EASY sera présentée pour la première fois au public pendant le salon Welding Week à Anvers, du 20 au 22 octobre inclus. Stand B41.90

 

 

À PROPOS DE WELDING COMPANY

Welding Company loue et vend de l’équipement de soudage et est active dans divers secteurs de l’industrie de l’usinage des métaux. L’entreprise est impliquée dans des projets locaux et internationaux où la flexibilité et la créativité sont essentielles.

En tant que fournisseur soucieux de proposer des solutions, Welding Company participe à la détermination des machines et des méthodes de travail de demain. 

Welding Company fait la différence en proposant des solutions qui ont une longueur d’avance.

 

À PROPOS DE FANUC

FANUC fournit des robots industriels, des commandes CNC ainsi que les solutions Robodrill (machine de fraisage verticale), Robocut (machine EDM) et Roboshot (machine de moulage par injection à entraînement servoélectrique) pour l’automatisation et l’industrie manufacturière.

FANUC Benelux possède des collaborateurs locaux en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg pour la vente, le service et le support. Opérant depuis ses bureaux à Malines en Belgique, FANUC Benelux compte un effectif de plus de 35 collaborateurs et supporte une base installée de plus de 10.000 produits FANUC sur le marché du Benelux.