Máxima precisão e custos reduzidos em toda a cadeia de valor

Dada a importância da segurança neste setor, obter a máxima precisão é fundamental para os fabricantes da indústria aeroespacial. Obviamente, os custos também têm um papel importante na definição de prioridades ao longo da cadeia de valor. Contudo, estes dois fatores não são mutuamente exclusivos. Enquanto fornecedor líder de soluções de automação industrial, a FANUC construiu o seu negócio com base nessa premissa – criar soluções que ofereçam a máxima precisão repetível, reduzindo simultaneamente os custos. Desde CNCs de alta precisão extraordinariamente fiáveis, capazes de gerir máquinas multieixo altamente sofisticadas, até centros de maquinação, máquinas de eletroerosão a fio, máquinas de moldagem por injeção e lasers, a FANUC fabrica uma variedade de soluções que cumprem estes requisitos. Do mesmo modo, a fim de otimizar os processos de fabrico, é possível utilizar robôs da FANUC em instalações de produção para executar uma gama extremamente diversificada de tarefas. Equipados com sistemas de visão e sensores, estes podem igualmente realizar trabalhos que exijam níveis extremamente elevados de precisão com velocidades de trabalho muito altas. A sofisticada tecnologia Power Motion permite também o controlo de linhas de produção completas, quer se trate de processar peças de metal, plásticos ou mesmo compostos como fibra de carbono, pré-impregnados ou outros componentes de resina.

Contacte-nos agora para falar sobre a automação dos seus processos de produção!

Automação de primeira linha

Otimize a sua cadeia de valor logo desde o início do processo de produção com a automação de primeira linha da FANUC. Quer se trate de preparação de materiais, posicionamento, moldagem térmica de peças com uma máquina de moldagem por injeção, ferramentas ou outro processo, é possível automatizar facilmente uma variedade de tarefas no setor aeroespacial para ajudar a melhorar os seus processos de produção e reduzir os custos. As consolas de aprendizagem da FANUC facilitam a programação na fábrica, reduzindo significativamente os tempos de configuração e encurtando os tempos de entrega.

Processamento de alta precisão

Através das suas soluções, a FANUC procura ajudá-lo a obter a máxima precisão em todas as fases do processo de produção. Quer se trate de posicionamento de peças, rebitagem, perfuração, maquinação de peças de trabalho complexas ou forja de componentes pesados, as soluções personalizadas da FANUC permitem automatizar até as operações mais difíceis para conseguir uma precisão excecional. No centro de tudo isso residem a máxima fiabilidade, a consistência e a eficiência de custos.

Manuseamento e recolha automatizados 

É possível realizar enormes poupanças através da automação da transferência, recolha, posicionamento e ordenação de peças, carregamento de máquinas e teste.  A automação destes processos permite-lhe não só otimizar os processos de produção, como também reagir com flexibilidade a novos desenvolvimentos, mantendo-se assim à frente da concorrência. Tal pode ser ainda mais otimizado através da utilização de tecnologia de reconhecimento visual inteligente e de sistemas de sensor.

O fim da linha não é o fim da história 

A automação do fim da sua linha de produção não só oferece benefícios em termos de custos, como também soluciona problemas de higiene e segurança, pois os trabalhadores já não necessitam de levantar peças pesadas e potencialmente perigosas. Do mesmo modo, o acondicionamento, a rotulagem, a embalagem e a paletização envolvem um trabalho manual cansativo e repetitivo que pode ser facilmente realizado com maior eficiência por sistemas automatizados.